This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344EVM:ADS8344EVM 与 DAC886EVM 和5-6K 接口板的兼容性

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8344EVM, DAC8564EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345395/ads8344evm-compatability-of-ads8344evm-with-dac886evm-and-5-6k-interface-board

器件型号:ADS8344EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8564EVM

您好!

请我回答两个问题

首先、

我已购买 ADS8344EVM、DAC886EVM、5-6K 接口板和 DSP-6713  

这四块 PCB 是否因为我不知道如何将 DAC886EVM 和 ADS8344EVM 连接  在一起而兼容?

第二,

我知道 DAC8564EVM 与 ADS8344EVM 兼容、但 DAC8564EVM  使用串行通信。您是否有具有类似规格但 使用并行数字数据输入通信的类似 DAC?

提前感谢您。

Br、

AMR Wael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    ADS8344EVM 和 DAC8564EVM 可插入5-6K 接口板的"排列站点1"和"排列站点2"上。  请参阅第9页的 5-6K 接口板用户指南 、然后接口卡将插入 TMS320C6713-DSK。  您可以使用两个 McBSP 端口与 ADC 和 DAC 进行通信。  可能有并行接口 DAC、但与5-6K 接口的兼容性不是直接的、因为串行板与并行接口 EVM 不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是,我可以连接2个 DAC 和1个 ADC,从这些我提到的与5-6k 板一起,但不能通过引脚接头进行物理直接连接,例如通过 IDC 电缆?  
    但从引脚数的角度来看它可能是正确的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用1个 ADC 和1个 DAC 板、或者可以使用2个 ADC 或2个 DAC - IDC 电缆(如果较短)。  您将无法在同一串行接口站点使用两个串行 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 DAC 是并联的 、而我的 ADC 是串行

    我可以使用2个 DAC 和1个 ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个并行 DAC 可以共享数据总线、只要它们位于不同的地址即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这很好,但我可以同时连接串行 ADC 我提到了它的部件号吗?

    我知道它不能同时插入、但可以间接连接、我是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、串行接口与并行接口是分开的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的耐心等待