This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02不能与 C2000系列芯片配合使用。

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345181/ads131a02-ads131a02-can-not-be-used-with-c2000-series-chip

器件型号:ADS131A02

您好、专家

我正在调试名为 ADS131A02的外部 ADC 芯片、该芯片与 TMS320F28P65一起使用。 然后我发现    ADS131A02的寄存器 仅为8位、因此我选择通信数据模式、数据模式为关于 SPI 模块的8位。

 设置 ADS131A02后、它无法向 DSP 发送正确的数据。  

外部 ADC 芯片启动设置代码如下所示:

 振荡范围的波形如下图:

ADS131A02的外设电路如下:

我在想 ADS131A02是否 可以与 C2000系列芯片配合使用、因为我只能找到与 MPS 系列芯片配合使用的演示代码。  

或者、如果它可以与 C2000芯片一起使用、您能给我一些解决这个问题的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven Xu:

    ADS131A02应能够与 C2000处理器连接

    在您的情况下、ADC 看起来永远不会脱离复位状态、这是因为您永远无法获得对 NULL 命令的正确响应(应为0xFFdd、其中使用 ADS131A02时 dd 为02)。 如果您没有收到来自 NULL 的响应、则其余命令将不起作用

    您是否确定正确应用了电源和时钟信号、并且是否验证了 RESET 引脚为高电平?

    -Bryan