This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:原理图审阅

Guru**** 2896170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344936/dac8565-schematic-review

器件型号:DAC8565
主题中讨论的其他器件: REF3040、REF3033

客户正在设计 DAC8565以在新项目中取代 AD5689、以生成模拟输出、一个范围为-3.3V 至3.3V、另一个范围为0V 至3.3V。

您能帮助查看原理图以查看任何建议吗? 他们的时间安排很紧、非常感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我认为您的原理图没有任何显著的问题。 我唯一需要注意的是、由于使用的是4.096V 基准、DAC 输出的满量程大约为4V、而不是3.3V。  

    另外、请注意基准引脚开始为高电平、因此您可能希望找到某种方法来断开基准与 REF3040的连接、直到关闭内部基准、或者确保在启动后快速关闭内部基准。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    则将更改为 REF3033。 现在应该没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    更改为 REF3033将获得所需的满量程输出。 启动时仍然存在内部基准与外部基准的问题、因此请确保隔离它们或快速关闭内部基准。

    谢谢。
    埃林