This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:当连接到超过5个负载时 DAC 不工作

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC7226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343204/tlc7226-dac-is-not-working-when-connected-to-more-than-5-loads

器件型号:TLC7226

团队、您好!

我们将 TLC7226用于其中一个 DAC 应用。 我们正在使用此 DAC 来控制在0-10伏模拟电压下工作的一些负载。

我们可以通过每个 DAC 在一个通道中控制5个器件、但当连接到超过5个负载器件时、DAC 无法控制这些负载。

我们正在使用 STM32控制器和 MC74HC4066A (缓冲器)模拟开关来保护 DAC。 当我们移除 模拟开关后、同样的问题也会发生。

请提供帮助!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    您能否分享有关正在连接的负载类型(它们绘制的电流大小)的更多详细信息、以及您的意思:

    Unknown 说:
    DAC 无法控制这些负载

    什么是 DAC 行为?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我们正在尝试控制一些工作电压为0-10伏的照明驱动器。  

    当 DAC 电压为0伏时、灯的亮度将变为0%、当 DAC 电压为10伏时、灯的亮度将变为100%。

    DAC 能够处理5个照明驱动器、当连接到第6个驱动器 DAC 无法控制输出电压时。

    每个 DAC 的灌电流是多少?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    根据数据表、每个通道可以获得~μ A 5mA 的输出电流。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我们连接的负载将为1mA 分别提供 DAC。 在这之后、DAC 电压既不会反映回负载器件、DAC 也不会处理5个负载器件。 我们能否在 DAC 和负载之间添加缓冲器或任何其他接口、使 DAC 能够控制12或15个负载器件。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srikanth:

    任何支持大于15mA 负载电流(系统中每个负载器件的1mA)的输出缓冲器都适用于您的设计。 如果您在电源轨附近工作、请考虑一个 RR 运算放大器、该运算放大器在电流小于15mA 时没有明显的负载调节压降、尤其是在电源轨上。   

    此致!

    K·琼斯