This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:直流偏移最大值规格

Guru**** 2928740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343809/afe58jd48-dc-offset-max-spec

器件型号:AFE58JD48

我们有几个关于 AFE5848的问题。 我们最近在一个 AFE 上发现了单个通道、其直流失调电压高于我们的预期–当所有其他通道的偏移都在+/-500个计数范围内时、该偏移为~1800。 该失调电压未出现在 AFE 的输入端、也未出现任何组件缺失/损坏/连接不良的情况。 (我们使用的是具有3dB 衰减、LNA 增益设置为15dB、PGA 增益设置为18dB 的数字 TGC)。

我能找到的唯一与直流偏移有关的技术规格是第18页的技术规格、此技术规格只指定了+/-800 LSB 的典型值。 这是通过 TGC 接近满量程、LNA 增益为18dB、PGA 增益为24dB 指定的。 基于此、我们预计、如果我们增加增益以匹配来自规格的增益、则我们在该通道上看到的直流失调电压将更大。

该规格是在每个 AFE 上测试、在每个批次中多次测试、还是假定在设计上有保证? 您是否具有此规格的最大值、而不仅仅是典型值? 我们希望通道间的均匀性、同时最大限度地扩大结果的动态范围、因此我们将编写一个测试来捕获"不良"通道、但获得最大值或某些关于我们应预期的异常值数量的知识有助于我们为测试设置合理的限制。

谢谢。

米夏埃拉