This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:上电恢复时间不准确

Guru**** 2930580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343873/afe58jd28-power-up-recovery-time-is-not-accurate

器件型号:AFE58JD28

TI 人很好

我的客户使用 AFE58JD28执行断电功能、唤醒后进入上电恢复阶段。

他们发现 AFE58JD28在15ms 内无法唤醒。

因此、我们想要了解详细信息:

1.开机恢复时间的最大秒数是多少? 15ms 似乎不准确。

             我看到手册中说最长唤醒时间取决于 INM INP 上的电容、我要让客户进行检查、对吧?

2.如果用户给芯片上电,我们是否需要 重新配置寄存器?  

3. 我们是否需要在上电后发送同步触发才能成功唤醒器件?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于此查询通过 Webex 获得支持,我们将在此处结束此讨论。