This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:在 CW 模式下、如何启用/禁用单个通道

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344177/afe58jd48-in-cw-mode-how-to-enable-disable-individual-channels

器件型号:AFE58JD48

您好!

下面是一个 AFE58JD48芯片的 CW 模式电路示意图、每个 AFE58JD48芯片有16个通道、16个通道的 CW 模式信号通过图右侧的加法放大器叠加。

由于我的设计中有128个通道、所以我要使用8个 AFE58JD48芯片、所有128个通道的 CW 模式信号都由同一个加法放大器叠加。
我的问题是、对于不同的超声波探头、我有不同的 TX/RX 通道设置、例如、对于一个探头、我可能希望将通道# 1~64设置为 TX 通道、而将通道# 65~128设置为 RX 通道。 对于另一个探头、可能通道# 1~32作为 TX 通道、通道# 33~64作为 RX 通道。
由于所有通道的信号都由加法放大器叠加、因此对于 TX 通道、 我需要禁用这些通道的 CW 信号、防止加法放大器叠加它们的 CW 模式信号(强 TX 信号)。
但是,我无法找到这方面的相关寄存器设置,我可以想到的是:
  • 禁用 AFE58JD48的时钟输入(ADC_CLKP/ADC_CLKN 引脚)
  • 禁用 CW 时钟的时钟输入(CLKP_1X/CLKM_1X 和 CLKP_16X_CLKM_16X 引脚)
或者有其他方法可以实现这一点吗?
我要确保 TX 通道上的噪声不会汇总到加法放大器中、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过写入 PDN_LNA 位使 LNA 断电。 这将使该 AFE 中的所有通道 LNA 断电。 如果您需要通道控制、可以使用 PDN_CHX 寄存器。

    或者、您也可以处于这些 AFE (CW_TGC_SEL)的 TGC 模式。