This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:跨多个 ADS1261同步交流激励

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344985/ads1261-synchronizing-ac-excitation-across-multiple-ads1261s

器件型号:ADS1261

您好!

是否可以通过同步多个 ADS1261来减少元件数量/复杂性、以便交流激励由一组晶体管进行控制、从而可以在多个芯片之间共享激励源?

如果有、也就是同步所涉及的工作、我假设从技术上讲这是可能的、前提是我们为所有 ADC 提供一个时钟源、并将起始线连在一起、确保以相同的配置将它们全部设置为交流/直流激励。 然而-我担心有很多方法来破坏这方面的软件/硬件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Klemenchuk:

    您的系统看起来是什么样子的? 您是否设想并联多个电桥/负载单元以使它们都共享相同的激励源?

    您会如何获取数据-使用单次模式、在该模式下、您启动转换、获取一个采样、然后重新启动转换、再获取另一个采样、等等? 还是要使用连续转换模式、在这种模式下启动转换并连续无限期地获取数据?

    我认为、如果您将所有器件置于相同模式(2线或4线)、使用相同的高精度时钟源并将 START 引脚连接在一起(或使用组合的 DIN 发送 START 命令)、这可能会起作用。 最好选择两个 EVM 并进行实际试用、因为这两个 EVM 上已经包含激励电路。 然后、您可以通过 GUI 控制其中一个、然后在禁用该板上的控制器后将控制信号反激式连接到另一个 EVM (不过、您需要单独的 DOUT、 还有一种从 Fly-Wired EVM 提取数据的方法、因为\它们无法同时向 GUI 提供数据)

    不过、我首先要确保交流激励能够让您的系统实际受益。 由于开关和时序的复杂性、我已经看到该方法导致的问题比它所解决的要多。 您的系统将会复杂得多。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前设计思路是将4个 ADS1261用于4个电桥传感器(用于高并行采样)、全部在连续交流激励模式下运行、具有可选4/6线应变仪桥测量(检测线)、 使用 ADS1261的两个多路复用基准源在直接基准激励与感测线之间进行选择。 到电桥的导线可能相当长、信号质量较差。 激励和检测线将具有与主应变仪差分测量相同的滤波、以最大限度地减少不匹配。 由于我们提供的是测量设备、而不是传感器或线路、因此无法模拟全桥系统、因此尚不清楚交流激励的全部电势。 我们推出了单个 EVM。

    我想,我想避免的问题是,例如:

    -所有 ADS1261都需要处于相同的采样速率。
    -如果一个 ADS1261需要一定的基准电压极性,则可能发生电气问题。
    -潜在的异步(依赖于绑定起始线在一起的剥落)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander Klemenchuk:

    所有 ADC 都绝对需要处于相同的数据速率才能使其正常工作。 斩波频率随数据速率而变化、因此如果 ADC 不处于相同的数据速率、它们将立即不同步。 如果这 对您来说是个问题、您需要确定替代解决方案、即为每个 ADC 配备专用的开关电路

    交流激励功能会自动切换基准极性、因此即使您仅实际使用一个 ADC 的交流激励信号、也需要在所有器件上启用交流激励。 如果需要、您也可以手动执行此操作、但同样、您的系统变得越来越复杂

    我还是建议使用两个 EVM (或您拥有的 EVM 和某种用于另一个 ADS1261的分线板)对其进行测试。

    -Bryan