This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1114:在 A0引脚上测量与实际输入电压不同的电压

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA387, ADS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344853/ads1114-measuring-different-voltage-than-actual-input-voltage-on-a0-pin

器件型号:ADS1114
主题中讨论的其他器件:OPA387

我让 ADS1114接收0V - 4V 之间的输入信号、信号通过设置为缓冲器的 OPA387、就在 ADC 的 A0输入之前、我有一个由200欧姆电阻器和10uF 陶瓷 SMD 电容器制成的80Hz 低通滤波器。 有时设置运行良好、有时我有这个奇怪的问题、其中电压下降并且与实际输入信号电压差异很大、我可以在80Hz 滤波电阻器之后测量该压降、 电阻器的一端具有实际电压、另一端的压降不断跳跃、不过始终低于实际信号电压。 ADC 对所述的变化电压进行正确测量。 我不知道这可能来自哪里。 我曾尝试移除80Hz 滤波电容器、现在缓冲器上只有一个200欧姆的电阻器、但没有任何变化。 ADC 在单端和差分模式下均可实现此目的。 当问题出现时、输入信号完全不会变化并保持稳定。 同样、该系统多次正常工作、当该系统按设计工作时、200ohm 电阻器没有明显的压降。  下面是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio:

    10uF 对于放大器来说是一个非常大的容性负载。 您的描述很可能是该电路存在运算放大器稳定性问题、输出出现振荡。 系统可能略微稳定、这就是有时它会工作的原因、但很容易开始振荡。  

    这对于缓冲器来说比对于 ADC 来说更是一个问题、如前所述、ADC 要正确测量所述的变化电压。  

    我建议使用示波器而不是 DMM 来确认是否存在振荡。  

    如果您不熟悉这个概念、我建议首先查看我们有关此主题的视频系列:  高精度实验室系列: 运算放大器| TI.com、尤其是稳定性部分。 这将详细解释此概念、并让您更好地了解导致您看到的行为的原因。  

    您可能必须通过降低电容、增加电阻或研究补偿方案来使该电路尽可能稳定、从而将 ADC 输入滤波器更改为缓冲器可以驱动的滤波器。  

    以下资源也可能提供有用信息:

    DIY:稳定运算放大器容性负载的三种方法

    如何使用 SPICE 仿真解决运算放大器稳定性问题|视频| TI.com

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angel、我将研究一下您发送的资料、因为它看起来超级有用、 但请注意、即使在从电路中移除10uF 电容器后、仍然存在类似的问题、运算放大器在其数据表中提到、它的 cool 可以作为 ADC 的缓冲器、因此我希望我不必更换我的运算放大器。 在其他备注中、我的老师说这可能是电源问题、我也会测试该理论、并希望获得最佳结果。 我的问题仍然没有解决,所以任何想法都是非常受欢迎的,当我有更多的信息,我会回到这个帖子。