This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:缺少有关 SPI 命令的信息

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345748/dac80501-missing-information-about-spi-command

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件:DAC80502

在数据表/手册 sbas794e 中、没有关于 SPI 协议命令的信息。

刚刚购买了评估板以验证反应与给定的评估软件。

在 DAC80502 sbas793a 的数据表/手册中、有一个8.5.1.1下的附加表。 在 DAC80501的文档中缺失。

谢谢澄清。

斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想还有其他人在几年前发现了该问题、其中缺少有关 SPI 命令的信息。

    应 更正文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    您是对的、该表缺失。 我将在我们的电子表格中标记这一点、以便进行数据表更新。  

    如您在 DAC80502数据表中所见、格式为 DB23 - R/W 位、DB 22-16 -寄存器地址、DB15-0 -寄存器数据。 这是我们的24位 SPI 器件相当标准的标准、这可能是数据表中忽略该表的原因。  

    如果您对器件有任何具体问题或遇到更多问题、请告诉我们。  

    此致!

    K·琼斯