This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:外部基准

Guru**** 2853900 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345400/dac60504-external-reference

器件型号:DAC60504

您好!

DAC60504可供外部基准使用。

上电时、该器件默认采用2.5VDC 内部基准、然后必须针对外部基准配置该器件。

如果施加外部基准(在本例中为3.41VDC)、则提供的电流超过10 mA 可能会损坏 DAC -我是否知道这是正确的?

此外、只给出了基准输入阻抗和泄漏的典型值–是否有关于最小值/最大值的任何信息?

谢谢。

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    是的、我们建议使用串联电阻来限制流入10mA 的电流、从而降低功耗、并避免 因上电时重复出现的高电流而导致损坏/性能下降、直到禁用内部基准。  

    请注意、对于3.41V 外部基准、您需要启用基准分频器。 如果您还启用输出缓冲器的2倍增益、那么您的满量程输出将是3.41V。 这适用于您的应用吗? 否则、使用 2.5V 基准电压和 VDD > 5V 将允许满量程输出达到5V。  

    我们没有阻抗或泄漏特性的最大/最小值。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    增益和 REFDIV 连接到 VIO、因此 DAC 输出可以在0至+3.41 VDC 之间调节-您同意吗?

    在 REFIO 没有最小 Rin、没有最大泄漏的情况下、无法限制串联电阻器引入的误差-您同意吗?

    谢谢。

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    是的、这是正确的。

    增益和 REFDIV 连接到 Vio,因此 DAC 输出可在0至+3.41 VDC 之间调整-您同意吗?

    没错。 这不是特征规格、而是设计保证的规格。  假设保守的 过程容差为±5%、由输入阻抗的任何变化引起的误差将小于1LSB (所选基准为832uV、12位 DAC)。

    对于 REFIO、没有最小 Rin 和最大泄漏、没有办法限制串联电阻器引入的误差-您同意吗?

    此致!

    K·琼斯