This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:当微控制器和# 39;s SPI 线路无响应时 ADS7038的安全功能

Guru**** 2811755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345618/ads7038-q1-safety-feature-in-ads7038-when-microcontroller-s-spi-line-becomes-unresponsive

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

TI 团队您好

  ADS7038中是否有任何安全功能可在微控制器突然无能为力时仍将8个通道控制至默认状态?

目前、我们正在使用 SPI 命令控制引脚的状态、但想知道在 SPI 线路无响应或控制器突然关闭时、是否可以将连接到外部 ADC 的引脚设置为默认状态。

谢谢。此

致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Supritha、

    ADS7038-Q1内部没有任何可以提醒您 SPI 通信问题的东西。  您可以将其中一个模拟输入用作 GP 输出、并将其设置为输出逻辑1。  如果您要为 ADS7038-Q1断电、复位会将该通道返回到模拟输入、这可能是一种检测故障的可行方法。