This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:ADS1261EVM 连接和 GUI 识别问题

Guru**** 2843770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345531/ads1261evm-issue-with-ads1261evm-connectivity-and-gui-recognition

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

我要对我在使用 ADS1261EVM (评估模块)时遇到的一个持续问题进行接洽。 尽管手动驱动程序安装成功、但我无法通过提供的 GUI 软件建立正确的连接和控制。

尝试安装设备时、我的 PC 最初无法识别驱动程序。 进行手动安装后、我成功安装了驱动程序、提示 PC 确认设备。

但是、尽管取得了这一进展、GUI 软件仍然无法识别 ADS1261EVM。 因此、我无法按预期控制器件。 我试图遵循 论坛中概述的解决办法 ,但不幸的是,这些努力没有产生积极的结果。

随附的日志文件详细说明了尝试安装和操作 ADS1261EVM 的情况、用于进一步分析。

非常感谢你迅速协助解决这一问题。 如需更多信息、请立即联系我们。

感谢您关注此事。

此致、

e2e.ti.com/.../logfile.txt

e2e.ti.com/.../logfile.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过的解决方案的链接 e2e.ti.com/.../ads1261evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-stuck-at-identification

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah Eddine dahel:

    欢迎来到 E2E 论坛!  在我们走得太远之前、软件是否是以管理员权限安装的?  您是否同时安装了 GUI 和器件包?  您可以发送 GUI 的屏幕截图吗?

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob 是,它安装了 admin 权限  

    谢谢!  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah Eddine dahel:

    您可以向我发送该 GUI 的屏幕截图吗?

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salah Eddine dahel:

    这很有趣、因为 EVM 连接到 GUI、但 GUI 找不到软件文件、或者通信中缺少信息。  您能否向我发送控制台选项卡的屏幕截图?

    此外、您能否验证在"文档"文件夹中您是否可以看到设备包文件?  找到文件夹位置、并验证 ADS1261文件夹是否存在以及该文件夹中是否有内容。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob,我们解决了软件包中的一个安装不正确的问题。  

    谢谢!