This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:数据转换器论坛

Guru**** 2470860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345247/dac81408-data-converters-forum

器件型号:DAC81408

尊敬的 TI 团队

我对这个 DAC IC 有三个问题。

1.断电模式功能在[power off→power one]的时序工作、并且最大干扰为0.3V 是正确的吗?
或者断电模式和断电模式之间是否存在差异?


2. 上电→断电时干扰的电压电平是多少?


3.是否也没有断电的顺序规则?
此外、建议的顺序是什么以减少干扰?

此致、

T.C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T.C.

    Sanjay 将审查您的问题并尽快作出答复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T.C.


    请检查我对每行项目的回答-

    1.断电模式功能在[power off→power one]的时序工作、并且最大干扰为0.3V 是正确的吗?
    或者断电模式和断电模式之间是否存在差异?

     - 是的, 断电模式功能在[power off→power on]的时间工作,并且最大干扰为0.3V。 这是为了检查 DAC 输出使能干扰幅度。  

    2. 上电→断电时干扰的电压电平是多少?

     -目前 没有这种数据表规格可 用于 加电→   断电、但它应该与断电→加电干扰幅度没有太大的不同。  


    3.是否也没有断电的顺序规则?
    此外、建议的顺序是什么以减少干扰?

    -是的, 没有关机的顺序规则。 为减少毛刺脉冲、推荐的顺序为首先上电 VAA/REFO/REFIO/RECO, VIO 然后再上电 VCC 或 VSS,最后应该出现 VDD。  

    谢谢。

    桑贾伊