This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:无外部器件时的最大 IF 输出频率

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345024/dac3484-maximum-if-output-frequency-without-external-devices

器件型号:DAC3484

您好!

我有客户的询问。

用户仅通过内部复杂混频器即可输出100MBW 信号而无需外部器件的最大 IF 频率是多少?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    DAC 输出受 Fs/2 (奈奎斯特区域)限制。 移动频率过于接近 Fs/2后、您将有一个从2ns 奈奎斯特区域返回的混叠。 因此、最高的 IF 是载波的 Fs/2 BW。

    -姜