This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:需要执行编程步骤在 ADS7128上设置和采集 ADC 样本。

Guru**** 2472620 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345535/ads7128-need-the-programming-steps-to-set-up-and-capture-an-adc-sample-on-the-ads7128

器件型号:ADS7128

我的问题与  11个月前 James Long 发布的问题完全相同、论坛中没有发布答案。

需要相应的编程步骤来在 ADS7128上设置和捕获 ADC 样本。

我在 CH_0上使用3.3V 的基准电压获得0.5V。 只想通过 I2C 采集12位 ADC 转换、

我可以读取和写入该器件上的所有寄存器、但不确定要设置和采集数据的调用顺序。

规范很模糊

感谢任何帮助。

–t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请告知我们您是如何配置 ADS7128寄存器的。  任何显示命令序列的时序捕获都会有所帮助、如果您可以共享一个时序捕获、原理图也是如此。