This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:欠采样应用的模拟带宽与用法?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346060/ads1278-analog-bandwidth-and-usage-for-undersampling-application

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI:

我正在寻找符合航天标准的多通道 ADC。 我需要使用~μ V 10 MHz 的载波频率对非常低带宽的信号(载波)进行采样。

我想~ADS1278 (最大采样速率为144kHz)是否可用于在欠采样模式下对这些 Δ Σ 10MHz 信号进行采样。

您对这个想法有何看法?

您是否已将此芯片的输入模拟带宽特性限定在10 MHz (甚至更高)?

一般情况下、使用 Σ-Δ ADC 进行欠采样是不是一个好主意?

(我正在考虑这个特定的 ADC、因为您也提供了它的符合航天要求的版本、并且我们的目标是在中地球轨道上进行太空应用。 ~的是、我找不到很多符合空间标准的多通道(理想情况下为8个通道、4个通道是可以接受的) ADC、这些 ADC 的采样频率允许直接对这些 μ V 10MHz 信号进行采样。)

非常感谢!

翁德雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ondrej:

    我们没有任何信息或测试数据来支持欠采样。  理论上、如果将调制器设置为5MHz (输入时钟到20MHz)、您将得到78ksps 的输出数据速率、此数据速率可在10MHz 载波上传递信号、最高可达39kHz。  但是、您可能会发现相当大的失真、并且需要将最大输入信号降低20dB 至40dB 以避免调制器饱和、因此 SNR 也不是很好。

    这不是我们可以推荐的。  TI 拥有适合空间的高速 SP 和-SEP ADC、可用于测量此类信号、但这些 ADC 基于管道、而不是 Δ-Σ。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用