This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:关于 ADC088S022输入端口保护解决方案

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC088S022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344607/adc088s022-about-adc088s022-input-port-protection-solution

器件型号:ADC088S022

你(们)好。

如下图所示、ADC088S022输入端口集成了二极管 D1和 D2、而文档指出它们是 ESD 保护二极管。 能否说明这些二极管的规格、例如 ESD Vrwm、VBR、Vc 和任何其他相关参数? 这些二极管可承受多高水平的静电放电(ESD)? D1和 D2能否用作输入钳位二极管? 我的设计中是否应在输入端包含额外的钳位电压二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    感谢您的提问。 由于这些是较旧的 National Semiconductor 器件、数据表中未指定这些参数、因此我不具备这些信息。 如果您的应用中的值超出绝对最大额定值、我们建议使用外部电压钳位。 ESD 二极管仅用于防止 ESD 事件。 ESD 敏感性值可在下面找到:

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如下图所示、根据数据表、模拟输入的工作范围为0V 到 VA。 超过此范围会导致 ESD 二极管导通、从而导致运行不稳定。 该电压范围是指静电保护范围、还是意味着 ESD 二极管在超过 VA 最大值时将进行保护和导通? 我想说明的一点是、ESD 二极管是否具有钳位保护? 您能为我确认这一点吗? 谢谢。

    上面回答的问题的说明。 静电保护的电压水平非常高、如果用二极管作为钳位保护电路、保护电压通常只比最大 VA 高一个二极管压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    是的、它可以防止在短时间内(通常远低于一微秒)违反最大规格。 但是、如果您的应用经常因电压高于最大规格、重复打开 ESD 二极管可能会影响器件的寿命、因此我们不建议使用 ESD 二极管进行保护。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的答复。

    1 μ s、是否明白内部 ESD 二极管也具有电压钳位保护的功能?

    、Ω 如果 ESD 二极管像钳位二极管一样处于长期导通状态、是否还需要在电路中串联一个电阻? 来限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    ESD 二极管将导通、并防止超过最大额定值、但它只能在不到一微秒的时间内导通。 超过此值、器件的寿命可能会受到影响、因此如果您的应用经常会出现违反最大额定值的情况、我们建议添加外部钳位。

    请勿使 ESD 二极管处于长期导通状态。 为避免损坏器件、流入器件的电流应始终在以下限值范围内:

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的答复。

    、在引脚输入端放置一个串联电阻以确保电流不超过最大输入允许电流、则为1k Ω。 ESD 二极管是否可用作钳位二极管? 由于成本降低、希望 ESD 管达到钳位电压保护的要求时、仍然希望无需使用外部钳位二极管。 我的实际输入电压最大值为5V、但会在经过两个1K 电阻后馈送到 ADC 的端口。 如下图所示。

    2、上面回复中提到的开放时间限制1us 在芯片数据手册中进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    如果您的输入电压为2.5V、那么您应该没问题。 限制输入信号以避免超出最大电流限值 的电流是一个好主意。 由于 VA = 3.3V、如果输入信号超过3.3V、ESD 二极管将导通、这可能导致 ADC 运行不稳定。 我认为如果您的输入信号是固定的、那么这种情况不太可能发生。

    数据表中未提及微秒持续时间。 这是来自过去使用过这些器件的另一位工程师的估算值。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的答复。

    、在输入端口串联一个电阻来限制电流、则可以将 ESD 二极管用作钳位二极管?Ω

    2、无论输入电压是否超过 VA 且 ESD 二极管开始导致 ADC 不稳定地工作、都无关紧要。 只要 ADC 芯片未受损即可。

    3、所以根据我的想法、端口串联电阻限制最大电流、通过内部 ESD 二极管实现电压钳位和静电保护、这个解决方案可以吗? 如果工作不稳定、只要 ADC 芯片没有损坏就没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    您的电路输入是否会超过6.5V (最大 VA 规格)? 即使电流受到限制、如果输入电压经常大于6.5V (最大 VA)、该器件也可能会随着时间的推移而损坏。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    感谢您的答复。

    我的 ADC 的电源是3.3V、通过输入为5V 的直流/直流转换器获得3.3V、通过输入为12VDC 至24VDC 的直流/直流转换器获得5V。  我认为最大输入电压 VA 不会达到6.5V、输入电压很可能是5V。  可能存在某种电路异常情况、例如输入电阻短路、导致5V 输入电压直接连接到 ADC 端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    ESD 保护功能不会用作电压钳位。 请使用外部电压钳位。

    此致!

    萨米哈