我正在尝试将 ADC12138配置为单端 、12位、无符号、在通道0上测量电压,但无法获取 MISO 线路上的数据。
以下是我将在 DI 引脚上写入的指令序列。
1. 为自动匹配写入0x08十六进制。 (由于 CS 引脚处于选通状态,因此字长为8位)
2. 写入0x0C 十六进制值以读取状态寄存器。 ( 8位字长? )
再次写入0x0C 十六进制以确认 自动校准是否完成。 ( 8位字长? )
4. 为 12位写入0x0D 十六进制、"无符号"数据输出格式。 ( 不确定 字长应该是8 还是12? 似乎是8层 )
为通道0选择写入0x80D 十六进制 以开始转换。 ( 不确定 字长是8 还是12? )
6. 在 DO 引脚上读取12位数据的1个字。
第一个问题是 、括号中提及的每个指令的字长是否正确?
第二、如果 CCLK 和 SCLK 引脚 短路 、它是否会影响位字长?
期待您的回答/建议。
提前感谢。