This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S051:如果要在项目中使用 ADC、是否有现成的 Linux 驱动程序。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC104S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345745/adc104s051-trying-to-use-the-adc-in-the-project-is-there-any-exising-linux-driver-for-it

器件型号:ADC104S051

您好:

我将使用该器件  ADC104S051CMM 在我们的设计中、查找兼容的 Linux 内核驱动程序和参考器件树。 到目前为止运气不好。 有人可以帮助吗?

此致

吴俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    感谢您的提问。 我们没有用于该器件的 Linux 驱动程序。 我找到了以下用于类似器件的 Linux 驱动程序、它们可用作示例:  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Samiha、我会为他们检查驱动程序、看看我可以如何重复使用这些驱动程序或使其正常工作  ADC104S051实现