This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDC Pro 输出二进制文件格式

Guru**** 2385600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346007/tsw14j57evm-hsdc-pro-output-binary-file-format

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFEVM

您好!  

转换保存在二进制文件中的 ADC 原始数据会产生与 CSV 相同的值。
请告诉我如何转换。

信息
・ADC12DJ5200RFEVM
・TSW14J57修订版 E EVM
・HSDCPro v5.2
・ADC 分辨率12位
・Ω JMODE1设置

(二进制文件和 CSV 文件是相同的捕获数据。)

e2e.ti.com/.../bin_5F00_vs_5F00_csv.zip

此致、

竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeo,

    样本将是有符号16位值、即使对于12位 ADC 数据也是如此。

    •第一个采样由0x00 (LSB)和0x08 (MSB)组成。 第一个样本为0x0800、对应于0。
    •由0x04 (LSB)和0x08 (MSB)组成的第二个采样为0x0804、对应于4。
    •对于样本9、我们使用第二行的前两个字节:0xFA 和0x07。 合并后、这表示对应于-6的0x07FA。

    我希望这有助于澄清问题。

    谢谢。
    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    感谢您的回复。

    我明白了。

    范围(12位): 0 - 4095……2048=0V

    LSB MSB
    0x00 0x08 => 0x0800 = 2048、因此2048 - 2048 = 0
    0x04 0x08 => 0x0804 = 2052因此2052 - 2048 = 4
    0xFA 0x07 => 0x07FA = 2042、因此2042 - 2048 =-6

    谢谢。

    竹尾市