This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3564:外部电压基准(VREF)

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342907/adc3564-external-voltage-reference-vref

器件型号:ADC3564

在我们的系统中、通过将外部1.6V 基准直接连接到 VREF 输入(外部电压基准(VREF)、数据表的8.3.3.2)来提供基准电压。

请告诉我1.6V 的基准电压的精确性和精度的影响。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyama-San,

    请给我们提供更多背景信息。

    您是否想知道要向 ADC3564提供的外部电压基准的精度?

    该信息会显示在电压基准数据表中。

    您使用什么外部电压基准? 是否知道器件型号?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob San、

    感谢您的答复。

    我并不是在问您为 ADC3564供电的外部电压基准 IC 的精度。
    ADC3564的 VREF 的1.6V 输入允许多大的误差?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyama-San:

    外部1.6V 基准上的误差量实际上取决于允许的应用误差。

    您可以使用 ADC 的内部基准、但误差会稍大一些。

    此致、

    Rob