This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442EVM:具有110MSPS ADC 功能、软件开发套件和 DSP 系统

Guru**** 2770725 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3442EVM, ADC3442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345893/adc3442evm-110msps-adc-capability-software-development-kit-and-dsp-system

器件型号:ADC3442EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3442

尊敬的先生/女士:

我希望这条消息能让您满意。

我叫 Dimitris Gounaridis、是一名位于希腊雅典的研究人员、我要在我们正在开发的特定应用中伸出援手、探索您的 ADC 系统的功能。 我们的项目涉及一个扫描光源相干断层成像系统(SS-OCT)的组装。

我们正在设计的 SS-OCT 系统将具有20kHz (或50微秒)的扫描周期、从而在每个周期内生成1352个样本。 由此得出的数据采集速率为27.04MSPS (兆样本/秒)。 考虑到 奈奎斯特定理、ADC 通道的采样率应约为55MSPS。

此外、我们预计通过扩展我们的项目来整合两个并行的 SS-OCT 系统、这意味着我们需要一个具有两个通道的 ADC、每个通道总共为55MSPS 110MSPS。
鉴于这些规格、我从您的产品  ADC3442EVM 获得、它附带了控制软件。 我想问的是、 该控制软件是否能够根据 FFT 算法处理此数据量和数据速率?  
如果没有、是否有软件开发套件(SDK) 、您可以建议我使用它来构建脚本并针对此数量和速率执行 FFT?
另一方面、您是否必须提出适合为我们的应用执行 FFT 算法的 DSP 系统? 在 FFT 处理之后、我们会将 FFT 的结果数据传输到另一个计算单元、以便更简单地处理。

您能否就您的产品是否适合我们的应用提出建议、包括您会推荐的任何特定型号?

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待您提出宝贵的见解和建议。

此致、
迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitris:

    ADC3442EVM 具有一个仅可控制 ADC 功能的 SW GUI。

    您可以下载一个单独的软件程序来捕获和处理 FFT。 这是 HSDCPro....see 链接。  

    www.ti.com/.../DATACONVERTERPRO-SW

    但是、您需要某种方法来从 ADC3442和我们的电流数据采集板采集数据。

    《ADC3442 EVM 用户指南》对此进行了介绍。

    遗憾的是、该数据采集板只是因 FPGA 不可用而停产。

    遗憾的是、我们不会有几个季度发布的数据采集平台。

    谢谢。

    Rob