This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:用于温度检测的抗辐射晶体管

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346263/afe11612-sep-radiation-tolerant-transistor-for-temperature-sensing

器件型号:AFE11612-SEP

你好: )

数据表建议我们使用2N3904或2N3906进行外部温度检测。

您是否能够推荐具有与 AFE11612-SEP 类似辐射耐受性的器件?

数据表中确实列出了有关如何选择替代晶体管的重要规范、因此应该采取这种方法。 希望你在这里有一些想法。

感谢您的帮助!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    遗憾的是、我们不建议将抗辐射晶体管与 AFE11612-SEP 搭配使用。 这似乎有点疏忽、我会与团队讨论、看看我们是否能找到推荐的晶体管并相应更新数据表。

    谢谢。
    埃林