This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS1298 Vref 和动态范围

Guru**** 2811115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346461/ads1298-ads1298-vref-and-dynamic-range

器件型号:ADS1298

团队、您好!

感谢您在此论坛上提供所有有用的答案。 我再次向您提出同样的问题、因为我仍然不了解300 mV 是如何得到的或是如何计算的。 ADS1298数据表第 9.3.1.5.2章输入差动动态范围规定:"对于 ECG、3V 电源的基准电压为2.4 V、增益为6、已针对差动输入信号约为300 mV 的电源进行优化"。 该300mV 值是否来自测试结果? 或者、否则它是如何推导的?

我还有另一个相关的问题。 假设我的配置如第11.3章中所示、即3V 模拟电源、即+/- 1.5V。所以、在我的情况下、Vref = 2.4V。问题是:这个 Vref 的源极是什么? 我正在使用 ADS129x 的内部基准、根据9.3.1.6章-"相对于 AVSS 生成基准电压"。 换句话说:对于一个 Vref = 2.4V、我应该使用+/- 3V 还是+/- 1.5V 模拟电源?