This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:同步后的三个读数与实际输入相距几英里。

Guru**** 2469180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346084/ads131m08-three-readings-after-a-sync-are-miles-off-from-the-actual-input

器件型号:ADS131M08

您好!

我正在进行的设计中、有两个 ADS131M08由两个单独的时钟源(不同步或锁相)计时。 我想在 SYNC/RESET 引脚上使用脉冲对 ADS131进行重新同步。 我发现同步脉冲后的前三次测量与实际信号明显偏差。

这是极端情况之一、但我不知道是什么导致值如此超出范围。 您能帮我弄清楚出了什么问题吗? 或者如何最大程度地减小该噪声?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆沙拉夫哈尼夫,

    我无法访问您发布的信息、您可以将其发布到 e2e 帖子吗? 您可以选择 Insert (插入)、然后选择 Image/File/Video (图像/文件/视频)。

    如果没有包含在您的文档中、您能告诉我什么是输入信号以及在输出上得到什么

    此外、如果我们需要调试通信、您将需要一个逻辑分析仪

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我编辑了文章以放置图像而不是链接到 OneDrive。 当我写帖子时、上传图像无法正常工作。

    输入信号是2个相位差约10度的正弦信号。 小的垂直黑线表示数据流中同步的时刻(大约样本数403)。

    我在配置和读取 ADS131M08时没有问题。

    ADS131M08以2.048MHz 计时。 SPI 通信正在大约12.5MHz 的频率下运行。 使用了1.25V 的精密外部基准。
    OSR 为256、器件在高功率模式下运行。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 穆沙拉夫哈尼夫,

    请参阅 ADS131M08数据表(快速启动行为)中的第8.4.2节。

    基本上、当您切换 SYNC 引脚时、ADC 会重新启动、并且前两个转换不会选通。 通常、sinc3滤波器需要3次转换才能提供稳定的数据、但在这种情况下、ADC 会输出前两次非稳定转换。 这可能是您在实际应用中

    您可以在控制器中忽略这些转换、

    -Bryan