This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS131M08

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342734/ads131m08evm-ads131m08

器件型号:ADS131M08EVM

在评估板上、我想连接一个全桥。 如何使用安装在 EVM 板上的2 1K 欧姆电阻完成此操作??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad Jabir:

    为什么不能将电桥输出连接到 ADC 输入?

    您是否应该移除1k 电阻器? 如果是、那么是的、您应该在连接(或测量)您的传感器之前移除这些电阻器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryan,谢谢 !  我想可能有一个诀窍.

    请注意、我直到现在才收到 EEPROM 软件、以尝试使电路板与 PHI 一起工作。