This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18EVM-PDK:ADS127L18

Guru**** 2470660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346272/ads127l18evm-pdk-ads127l18

器件型号:ADS127L18EVM-PDK

在8个通道处于最大同步转换速率的情况下、带 PHI 板的 EVM 是否会持续传输数据并将数据流传输到 USB 和 PC、或者突发采样是否存在存储器大小限制?  

度过一个美好的周末

阿夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    ADS127L18EVM 不支持连续数据流。  数据存储在存储器有限的 PHI 板上、然后以较低的速度通过 USB 传输到 PC。  我认为最大的样本大小是1MB。

    如果您需要连续流式传输、则需要具有必要资源且可直接连接到 ADS127L18EVM 的外部 FPGA 或 MCU 开发板。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好
    感谢你的评分

    据我了解、限制在于 PHI 板上的存储器容量。

    我也认为、匹配的连接器作为"标准引脚"与许多 ADC 和 FPGA 匹配。

    具有1GB 存储器的 TSW1400EVM 是否足以从 ADS127L18EVM 采集数据至少5秒?

    或者、您能否为此类应用推荐类似的配合边界?

    谢谢!

    阿夫纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avner:

    对接连接器不是标准引脚排列。  出于调试目的、您可以在 ADS127L18EVM 电路板和合适的数据采集卡之间跳线、但由于信号完整性问题、这种方法会限制最大时钟速率。  为了获得全速性能、需要设计一个定制的转置器板、以便从 ADS127L18EVM PHI 连接器转至数据采集板上使用的任何连接器。  在这两种情况下、都需要编写完整的自定义固件/Verilog 代码、才能使数据采集卡正常使用 ADS127L18EVM。

    是的、限制是 PHI 板上的内存量。  像具有1GB 存储器的 TSW1400EVM 这样的器件便足以以 ADS127L18EVM 的最大数据速率捕获5秒的数据(在本例中、您需要大约163MB 的存储器)。

    我们没有任何产品可以用来使用 ADS127L18EVM 采集如此多的数据、而无需进行大量的额外工程开发工作。

    此致、
    基思