This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:PD的SCLK时序与SPEC不符 μ A

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1343584/ads7953-pd-sclk-spec

器件型号:ADS7953

测试发现通过DI05 Ω 1的条件下去PD,会在当前帧的第16个SCLK下降沿PD,而不会在按照SPEC所说的下一帧的第16个SCLK Ω PD、下面示波器第一张是15个SCLK下降沿没有PD成功,而第二张16个SCLK下降沿便PD成功了 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-欢迎来到我们的 e2e 论坛。  请使用英文发布您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试发现、在 DI05=1的条件下、PD 将在 PD 当前帧中的第16个 SCLK 处下降、但根据规范、在下一帧中不会下降到第16个 SCLK PD 处。 下面、第一张示波器图片显示在15 SCLK 的下降沿没有 PD 成功、而第二张图片在16 SCLK 的下降沿实现了 PD 成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提供的两张图片显示、在一种情况下、器件未断电、而在另一种情况下、器件未断电?  黄色迹线(CH1)上的信号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、黄色是 cs、蓝色是 SDI、红色是 SCLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-那么、您使用什么作为设备断电的最终案例?  我在您提供的屏幕截图中没有看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片处于手动模式、我向 PD 发送 d05=1的 SDI 命令、不使用 GPIO 功能、所以当第16个 SCLK 下降沿进入当前帧时、VA 的电流为0 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此在第一个屏幕截图中、黄色、因为/CS 在前3-4个 SCLK 周期中无效。  你能解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是第二张图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     并且规格的说明与该规格的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从最后两个屏幕快照中、注意/CS (这次是蓝色迹线)如何比最后一个 SCLK 略高、而在第二个图片中、在/CS 变为高电平之前可能有200nS 延迟。  能不能让/CS 时间保持恒定来观察至少 tSU1和 tD3时序(见数据表的第17页)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该设备触发的 PD tD3为14ns,tSU1为10ns,VBD 为3v。我想让你测试它。 也许这是一个错误的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-我相信我现在明白你的问题是什么。  第8.3.2节中的文本表示"在下一个数据帧中"、这是不正确的。  表1、2和5是正确的。  我们将在下一次数据表修订版中修复它。