This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:最大 模拟输入通道的电压范围

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346907/ads7828-the-max-voltage-range-for-the-analog-input-channels

器件型号:ADS7828

最大值是多少。 模拟输入通道的电压范围?  它是否  为0V 至 Vdd + 0.2V ?   或   0V 至 Vref (2.5V)?  

器件型号为 ADS7828EB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、本尼!

    ADS7828的满量程输入范围是0至 Vref。  如果您使用的是内部基准、这会将您的电压限制在2.5V。   ABS MAX 输入范围(在器件可能损坏之前)为-200mV 至 Vdd + 200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom!