This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:SPI SDO 默认状态

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346833/ads7038-q1-spi-sdo-default-state

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038

您好!

您能分享 SPI 的内部结构吗?

假设在 SPI 主器件上电和 ADS7038上电之前、我的芯片选择将为低电平。 SDO 引脚上的默认电压是多少、我们可以将其配置为0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  从 ADS7038-Q1上电开始、SDO 缓冲器中不应有任何内容、因此输出将为0。  但是、没有办法保证情况始终如此。  例如、如果 SPI 控制器 在 LSB "设置"的转换后关闭、则在重新上电时、您仍会在 SDO 引脚上看到该1。