This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:与 ASP-176819-01搭配使用的器件型号

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346071/dac3482evm-part-number-mated-with-asp-176819-01

器件型号:DAC3482EVM

请告诉我与 ASP-176819-01配合使用的零件号。
我无法确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Hiroyasu-San、

    您是否会直接与 Samtec 连接器联系、以检查它们是否仍在为 ASP-176819-01生产?  

    同时、我可以检查是否剩余一个安装了 ASP-176819-01的 EVM、看看我们是否可以为您提供支持。

    谢谢!

    -姜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的答复。

    Samtec 教我它是 ASP-122953-01。

    谢谢。