This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:DVDD 在无 AVDD 的情况下供电

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345890/tla2528-dvdd-powered-with-no-avdd

器件型号:TLA2528

客户遇到这样的条件:DVDD 引脚将以1.8V 电压供电、但 AVDD 尚未通电。 这是否是 TLA2528的一个问题?

 请注意、在此情况下不存在 AIN 输入、因此输入不> AVDD。 AVDD 供电时通常为3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    查看第4页第6.1节上的 ABS MAX 表。  对 AVdd 和 DVdd 没有限制、因此您可以知道不存在时序控制问题。  唯一的限制条件是针对输入 WRT AVdd。  因此、DVdd 开启和 AIN/AVdd 关闭不存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我需要再次提出这个问题。 DVDD 和 AVDD 之间是否可能存在泄漏路径?  客户报告、当 DVDD 通电(1.8V)但 AVDD (3.3V)断电时、他们认为有电流从 DVDD 电源馈入 AVDD 引脚。  我还没有详细了解他们在 AVDD 引脚上看到的电压或电流、但想检查 TLA2528是否可以实现这一点。 他们正在考虑在 AVDD 路径中放置一个二极管来阻断反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    没有什么是我知道的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看您能否获得更多详细信息、如果可能、或许可以分享原理图。