This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:Linux 驱动程序和固件 IPcore

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347563/ads54j60-linux-driver-and-firmware-ipcore

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

Sundance DSP 是您的第三方团队的成员、我们使用上面的部分进行了新设计。 我很好奇 TI 是否具有适用于此器件的任何示例 IP 内核以及 该器件的 Linux 驱动程序支持。 Ditto 用于 DAC39J84 DAC、后者也用于同一设计。 如果您有任何资源、请告诉我、您可以向我指出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nory、

    遗憾的是、我们没有任何适用于 ADS54J60或 DAC39J84的 Linux 驱动程序或 API。 关于 IP 内核示例、使用 TI 的 JESD204C IP 支持这些器件。

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    您可以提交申请、我们可以构建定制参考设计、目前仅适用于 Xilinx FPGA。

    谢谢,Chase