This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0102-100:端到端电阻不正确

Guru**** 2469530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346526/tpl0102-100-incorrect-end-to-end-resistance

器件型号:TPL0102-100

你(们)好!

我最近购买了其中一些数字电位器。

根据数据表、它们的端到端电阻应为100kΩ±20%。 这意味着最小总电阻应为80kΩ、但我的单位的倍数已测量约40kΩ、在我经过所有抽头位置后、该值会增加至50kΩ。

你知道为什么会发生这种情况吗? 商品是否有缺陷?

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    测量电阻时、是否要确保器件完全通电? 如何测量电阻? 我建议您实际偏置 H/L 引脚。  例如、H = 2V 且 L = 0V、然后测量电流。  如果您只是在悬空状态下测量引脚、它们可能会偏置在电源轨附近或之下、从而导致通过 ESD 单元泄漏一些额外的电流。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我使用 Arduino Uno 的5V 电压为该设备供电(只是因为它是一个易于访问的5V 电源)、我非常确定它有足够的功率、因为我可以成功地与它通信。 你认为 Uno 提供了无能的力量吗?

    测量方面、我只是在万用表上使用电阻模式、因为这是最简单的方法、对于此类器件、这实际上不是正确的方法吗? 我将尝试偏置引脚、然后测量电流、看看会得到什么。

    非常感谢

    迪伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    您要测量哪个引脚之间的电阻? HA & HL、还是 HA & HW?

    您是否在为 VSS 供电?

    对引脚进行偏置并测量电流也是一种检查的好方法。 让我们了解测试的结果。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne 和 Paul:

    非常感谢您的帮助-将 HA 偏置到 VDD 和 LA 偏置到 GND 并测量电流使电阻为97、914Ω、这在正确的范围内。

    由于我只有一个单端电源、因此 VSS 连接到 GND。

    为什么使用万用表直接测量电阻不起作用? 我本会以相同的方式对引脚进行偏置、然后自动执行计算。

    非常感谢

    迪伦·德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 H、W 和 L 引脚有二极管连接到电源、以帮助提供 ESD 保护。  电流模式下的 DMM 通常注入一些小电流、因此如果引脚悬空且阻抗较高(如100kΩ)、则可能导致引脚悬空或被驱动至电源轨。  到达电源轨后、该二极管将开始分流一些电流、从而使阻抗看起来更低。   

    谢谢。

    保罗