This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E2510:隔离式电池电压测量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346867/amc1303e2510-isolated-battery-voltage-measurement

器件型号:AMC1303E2510
主题中讨论的其他器件:AMC131M03

我在寻找建议(不一定是我上面提到的器件)来测量108节铅酸电池的电压、该电池与充电器控制电路隔离。

您是否建议:

隔离式模数转换器?

隔离放大器是否已连接到我的微控制器的 A-D 输入?

还有事吗?

我注意到、在隔离的电池侧提供电源并不是完全简单!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    如果您难以获得高侧电源、AMC3330将是一个不错的选择。  AMC33xx 器件具有集成的直流/直流转换器、可从低侧为器件的高侧供电。   

    您能否提供有关您的系统的更多详细信息?  您使用什么微控制器、想要达到什么精度?  一些更多细节将有助于确定特定器件以及 ADC、调制器或放大器输出是否最佳。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是真正的"高侧"和"低侧"、而是"带电侧"和"接地侧"

    该微控制器是 Renesas RA4M1、而不是您的处理器(抱歉!) 但它有所有相同的钟声和口哨声。

    我的目标是1%精度、它必须使浮动充电电压准确。

    我在其他地方见过可监控电压和电流的能量监控器件(隔离式 ADC)、它们可以正常工作、我可以使用电流输入来测量充电电流、而不是使用霍尔效应传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我在其他地方见过用于监测电压和电流的能量监控设备(隔离式 ADC),它们可以正常工作,我可以使用电流输入来测量充电电流,而不是使用霍尔效应传感器。

    如果是这种情况、AMC131M03将能够同时测量您的电压和电流、并且具有许多可调节的增益和分辨率设置、可满足您的系统要求。

    谢谢。