This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:将一个寄存器用作数据存储

Guru**** 2812145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347362/ads1243-use-a-register-as-a-data-store

器件型号:ADS1243

大家好。 是否可以使用 ADS1243中的寄存器来存储数据值(在连接电源时)?

我正在使用的设备只有1个模拟输入、其他7个输入接地。 根据我阅读数据表、将 IOCON 设置为默认值-所有输入都是模拟输入-我想我可以在寄存器 DIR 中设置我喜欢的任何值、 因为这不会影响数据 I/O 引脚、并且我能够在之后读回值。

我的问题是、该寄存器的行为是 RAM 还是闪存/EEPROM 位置? 问题真的是、如果我继续写入寄存器、我是否会磨损该寄存器? (我会考虑每15秒向它写入一个值。)

如果它用作 RAM、那就太好了;如果它是闪存或 EEPROM、则需要担心磨损。 (我可以看到 OCR 和 FSR 寄存器可能为非易失性存储)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    寄存器设置是易失性存储器、应按您的预期工作。  寄存器不是闪存/EEPROM。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Bob)好。 真是个好消息。 非常感谢您的确认。