This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:HSDCPro 自动化 DLL 错误状态1130

Guru**** 2552110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345061/tsw14j57evm-hsdcpro-automation-dll-errorstatus-1130

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

我想使该工具的操作自动化、并且我正在使用 DLL。
我想得到一个1G 采样、但在捕获运行期间获得了错误状态1130。
当我想要获得65536个样本时、没有问题。

以下文档中未列出此错误代码。
・自动化 DLL 错误 Codes.csv
・HSDCPro 自动化 DLL Manual.doc

这是什么错误代码?


EVM
・TSW14J57修订版 E
・ADC12DJ5200RFEVM

采集工具
・HSDCPro v5.2

示例源目录
・ \High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and Examples\Automation DLL C Examples\ADC

误差函数
・Pass_Capture_Event ()

错误状态
・1130

此致、
竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo,

    我将不得不再次检查 HSDC Pro 是否支持此大小的捕获、此外、我认为 DLL 将具有一些超时、这些超时将在完成捕获之前生效。 我还必须检查 TSW14J57是否也能够捕获这么大的数据。

    此致!

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    据我了解、EVM 板支持1G 样片的数据采集。
    使用 GUI 手动操作时、可以成功捕获1G 样本的数据。 在本例中、数据捕获花费了大约50秒。 因此、超时周期也设置为100秒。 这是 DLL 的限制吗?

    TSW14J57手册说明如下、
    "TSW14J57器件能够以15Gbps 的最大线路速率采集多达1G 16位样本、这些样本存储在板载 DDR4存储器中"。

    HSDCPro 手册说明了以下内容、
    "TSW14J57具有1GB (16GB)的 RAM、支持根据通道数划分多达1,073,741,824个16位样本。"

    TSW14J57手册
    www.ti.com/.../slwu092a.pdf

    HSDCPro GUI 手册
    www.ti.com/.../slwu087e.pdf

    此致、
    竹尾市