This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:如何调整 TRIG_IN 电压

Guru**** 2470040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346661/tsw14j57evm-how-to-adjust-the-trig_in-voltage

器件型号:TSW14J57EVM

大家好、团队

请教我如何调整 TRIG_IN 电压。

我希望外部触发输入电压甚至小于1.8V。

手册(slwu092)说它可以调节、但 我找不到具体的方法。

>3.3.3.1 SMA 连接器
>J13 TRIG_IN 可调电平 CMOS 触发输入。 默认电平为1.8V

我可以在 GUI 中更改 TRIG_IN 电压吗?
是否需要修改硬件(EVM)?

此致、
竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takeo,

    开关 SW7控制 TRIG 信号连接到的 FPGA 组所使用的电压。 可用电压 如下:

    SW1打开、SW2、SW3、SW4关闭= 1.4V

    SW2 ON、SW1、SW3、SW4 OFF = 1.8V (默认值)

    SW3打开、SW1、SW2、SW4关闭= 2.5V

    SW4打开、SW1、SW2、SW3关闭= 3.0V

    如果 VCCIO 设置为1.4V (只需要更改 SW7位置)、则 VIL 和 VIH 电平将为0.35* VCCIO 和0.65* VCCIO、相当于0.49V 和0.91V。

    如果需要低于此值、我建议使用外部放大器将触发器升压到1.4V、并将 SW7的 DIP 开关设置为1.4V。 但是、对于此 FPGA、VCCIO 可以低至1.2V、但不能更低。 如果 VCCIO 设置为1.2V (需要 修改 U22反馈路径中的电阻器)、则 VIL 和 VIH 电平将为0.35* VCCIO 和0.65* VCCIO、相当于0.42V 和0.78V。

    您必须决定是否值得进行硬件更改以实现0.78V 阈值、而不是只需修改 SW7开关位置即可实现的0.91V 阈值。 如果您需要比这些值更低的值、则必须使用外部运算放大器来提升信号。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整 SW7时需要考虑的另一点是、这会同时影响触发器输入和触发器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    感谢您的答复。
    我很理解。

    这个 EVM 设计得非常合理。
    我会告诉我们的团队成员。

    谢谢。
    竹尾市