This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:带 ADC EVM 的 DSP EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347042/adc32rf45evm-dsp-evm-with-adc-evm

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM

我想知道是否有 TI DSP EVM 可以与 ADCEVM 配对并执行常见的信号处理例程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    不需要、唯一的接口方式是通过 JESD204B、这在任何 DSP EVM 上都不可用。 必须使用 FPGA 卡、例如 TSW14J59EVM 或任何具有符合 Vita57标准的 FMC 映射的现成 Xilinx/Intel FPGA、适用于千兆位收发器(SerDes)通道。

    谢谢,Chase