This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43204:查找 Vref 约为2V 的器件

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342984/dac43204-looking-for-device-with-vref-about-2v

器件型号:DAC43204

大家好!

我想选择内部电压基准约为2V 的器件。

DAC43204的内部电压基准为1.21V。

您是否具有 Vref =约2V 且符合以下规格的推荐精密 DAC?

[规格]

分辨率:8位

通道数:4

IF:I2C、SPI

特点:体积小,成本低,内部电压基准

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的福永生:

    DAC43204具有1.21V 内部基准电压、增益选项为1.5x、2x、3x 和4x。  

    您可以使用2倍增益选项来获得2.42内部基准(或对于1.8V 基准为1.5倍)。 如果您只需要2V 满标量程、您可以考虑使用此器件的更高分辨率型号、以在2.4V 基准电压下为2V 满标量程保持8位分辨率。  

    我们的大多数其他 DAC 使用2.5V 或5V 内部基准、因此我仍然认为这是最佳选择。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    如何更改 Vref?

    我知道它可以在寄存器中进行更改。

    可以吗?还有其他方法吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的福永生:

    您是对的。 在 VOUT-GAIN-X 字段中为每个通道选择基准电压。 它们并不都需要使用相同的基准。  

    如果使用的是内部基准、请首先确保在 COMMON-CONFIG 寄存器的 EN-INT-REF 字段中为内部基准加电:

    此致!

    K·琼斯