This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:当前哪个板可用于从 ADC3663EVM 捕获模拟数据

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3663, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346556/adc3663evm-which-board-are-currently-available-for-capturing-the-analog-data-from-adc3663evm

器件型号:ADC3663EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3663TSWDC155EVM

我阅读了 ADC3663EVMT 的用户指南、发现评估 ADC3663EVMT  板需要 TSW1400。

但是,我 找不到销售 TSW1400 板的经销商。

1.我能不能得到任何目前可用的 FPGA 板的信息?

2.是否可以使用 TSW14J10和 KintexRegisteredKC705 来代替 TSW1400?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请订购以下用于在 ADC3663上进行数据采集的 EVM。

    PN:TSWDC155EVM

    谢谢。

    Rob