This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5638M:[使用内部参考]如何连接 REF 引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346586/tlv5638m-use-internal-ref-how-to-connect-ref-pin

器件型号:TLV5638M

[使用内部参考]如何连接 REF 引脚  

你好  

我想使用内部基准(2.048V)。
如何连接基准引脚?
通常、在使用其他 DAC IC 时、我用于在基准引脚和 GND 之间连接一个0.1uF 的电容器。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siwon:

    对该基准引脚没有要求。 如果您打算仅使用内部基准、则可以将其保持悬空。

    谢谢。
    埃林