This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588H

Guru**** 2468730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347296/ads8588h-ads8588h

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的诸位

: 如果可能、我正在寻找适用于 ADS8588H 的 PSpice 模型。 非常感谢、此致 萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我们只有 ADS8598的模型-从功能上讲、它与 ADS8588相同。  这些模型基本上着眼于转换器的前端、并向您提供有关驱动 ADC 输入所需内容的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    我找到了仅适用于 TINA 的 ADS8598模型。 可以选择用于 PSpice 吗?

    谢谢。此

    致、 萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    目前我们所拥有的只是 TINA-TI 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    可以从 TINA 解密和针对 PSpice 的解密。

    请我强烈需要它。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来探究一下。  如果我们可以转换模型、则需要一些时间才能将其发布。