This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:VA'S 电流与具有断电功能的 SAMP 速率间的关系

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347079/ads7953-va-s-current-vs-samp-rate-with-powerdown

器件型号:ADS7953

 数据表的图10显示、 电流随着采样率的增加而增大。 但测试发现断电模式下芯片 VA 的电流非常小。 即使输入时钟速度发生变化、也不符合规范。 感觉芯片的模拟器件好像不能用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功耗随采样率而变化。  是什么原因让您觉得"芯片的模拟部分"坏了?  您提供了什么模拟输入以及输出代码结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是信号输入、我测试图9是否正常。 但我首先对器件执行 PD、然后  以相同的方式捕获数据。 我想知道 va 的电流 接近0。输出代码为零。 因此、模拟日志似乎无法正常工作。 我想知道图10是如何测试的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图10是通过平均电流进行捕捉的。  您在上一篇文章中显示的来源是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是规范、第二张图片是 AP 信号设置接口。 根据您的意思、我的测试方法是否存在问题。 因为在 PD 之后、我发送时钟、CS 信号无法看到电流变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供示波器或逻辑分析仪的时序详细信息。