This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:比较 ADI 与 amp;TI 解决方案

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347708/ads8598h-compare-the-adi-ti-solution

器件型号:ADS8598H

您好,先生

我是否知道 ADS8598HIPMR 和 AD7608有任何时间控制不同?

原始值为 AD7608、对 ADS8398进行更改后、 ADC 无法正常工作

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    数据表中有相当多的时序、需要一些时间来验证每个时序。  首先、我们能否告诉我们您正在使用什么工作模式、以及您的具体问题是什么?