This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:申请 DAC39RF10EVM's Altium 项目文件&封装库。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345141/dac39rf10evm-request-for-dac39rf10evm-s-altium-project-files-footprint-libraries

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10

尊敬的德州仪器团队:

我们的团队目前正在进行一个项目,其中包括将该 DAC 集成到 DAC39RFS10EFACK 组件添加到我们的设计中、并且可以访问 EVM 的  Altium 项目文件和封装库 (除了提供的 Gerber 文件)将会大大简化我们的设计过程。

请您尽快为我们提供必要的文件吗? 如果有任何关于获取这些文件的特定说明或程序、请告知我们、我们将确保按照这些说明或程序进行相应操作。

非常感谢您的帮助。 非常感谢您的支持、帮助我们推进项目。

此致、

阿尔宾·约瑟夫·C·R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、

    与许多其他组件一样、DAC39RF10组件可从 Ultralibrarian 免费下载。  我在下面提供了指向 DAC 的链接。

    https://app.ultralibrarian.com/details/02e327ce-939e-11ee-b2d2-0ae0a3b49db5/Texas-Instruments/DAC39RF10ACK?uid=145472422

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff Roth、

    感谢您的宝贵答复。

    从很长一段时间以来、我就开始使用 TI 评估板和组件、并且我经常获得 Altium 项目文件(. PcbDoc、。 PrjPcb,. SchDoc 等)  可包含其相应的评估板。

    对于访问该当前评估板(器件型号:  DAC39RF10EVM  的 Altium 项目文件?

    如果有任何关于获取这些文件的特定说明或程序、请告知我们、我们将确保按照这些说明或程序进行相应操作。

    再次感谢您的帮助。

    非常感谢您的支持、帮助我们推进项目。

    此致、

    J·C·阿尔宾 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    应该没有限制。  您是否正在为 DAC39RF10EVM 申请 Altium 项目文件?

    如果是、我可以离线联系您、并关闭此帖子。

    请确认。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的、我要为 DAC39RF10EVM 及其库文件申请 Altium 项目文件。

    请尽快离线联系。

    谢谢。

    Albin