This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:切换引脚 VIL

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346442/dac81408-toggle-pin-vil

器件型号:DAC81408

您好

    我已在新设计中使用了 DAC81408、TOGGLE0通过10千欧被上拉至3.3V、原理图参考《DAC81408 EVM 用户指南》,我认为10K 上拉电阻器已用于增强切换输入信号驱动能力:

  

但通过测试、我发现净 TOGGLE0 VIL=0.7V、在移除 R178、 TOGGLE0 VIL=0V 后、TOGGLE0在  DAC81408内部具有大约2.69K 的下拉电阻? 是否可以从 PCBA BOM 中去除 R178 ,、TOGGLE0 VIL=0.7V:超过了我的设计预期

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  

    Sanjay 将审查并提供回复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    TOGGLE0 (和其它切换引脚)引脚上没有内部下拉电阻。  如果可能、请检查 TOGGLE0 (3.3V 时)引脚输入电流、这将会清除有关下拉电阻器的怀疑。  


    a.能否将完整的示意图从 数字源驱动发送 到 DAC51408 TOGGLE0引脚?

    b.另请确保没有 使能 输入源数字驱动器侧的下拉电阻。   
     

    请告诉我这是否有帮助。  

    谢谢。
    桑贾伊
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sanjay、感谢您的帮助。   完整原理图如下所示、TOGGLE0源信号来自 OSC1: SIT1534、如果 TOGGLE0上没有内部下拉电阻、我认为 SIT1534灌电流可能非常低、因为 TOGGLE0 VIL≠0、测试点位于 OSC1.3和 TOGGLE0,当 R178被安装时、低电平为0.7V、当 R178被移除时、低电平为0V。 我想从 BOM 中删除 R178、不是可以吗? 如果不正常,是否有其他方法来解决此问题?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:


    是否可以移除 R315并 使用 R178 (已安装)检查信号?

     

    这仍然没有任何帮助、可以删除 R178、该器件不会对 TOGGLE0功能产生任何影响。  
     

    此致、

    桑贾伊