This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:从器件地址固定的时序

Guru**** 2823775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341596/dac5578-timing-of-slave-address-fixation

器件型号:DAC5578

大家好、

请告诉我从机地址。

为 AVDD 供电、并在 POR 释放时序捕获 ADDR 引脚的状态、此时确定该状态。
固定从器件地址后、即使 ADDR 引脚的状态发生变化、从器件地址也没有变化。
是这样吗?
如果是、POR 时间是多长?
在工作电压的 AVDD 电压变为约2.7V 后、是否大约是50us 的"上电时间"?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我将需要深入了解这一点。  我明天会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    根据数据表中的这一声明、器件地址似乎可以在操作期间动态更新:

    我订购 EVM 是为了检查这是否是正确的理解。 我会让你知道,一旦它到达,我可以检查.  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您的回复。
    何时可以使用 EVM 进行检查?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    发货通常需要~5个工作日、但订单尚未发货。 我期望在下周结束或下周开始。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    状态是什么?
    我想知道我们什么时候可以知道结果。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    我可以在星期一结束前将测试结果提供给您。

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳  

    我已在 EVM 上进行测试并确认 I2C 地址在上电后是固定的、即使使用软件复位命令也无法在运行期间动态更改

    我发送了一条 SW RESET 命令来测量 POR 延迟、该命令看起来大约为50us。 在上电时、这将比您提到的最小电源高50us。   

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    感谢您的回复。
    非常有帮助。

    此致、
    柳。