This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:适用于 ADS8688的 Linux 驱动程序

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347416/ads8688evm-pdk-linux-drivers-for-ads8688

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:SK-AM62ADS8688

我们拥有 SK-AM62评估板、目前正在努力将其与 ADS8688 SAR ADC 评估板连接。

 

您能帮助我们找到配置这些 ADS8688 SAR ADC 所需的 Linux 器件驱动程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinu:

    感谢您的发帖。  

    我们没有可用于 ADS8688的 Linux 驱动程序。 对于器件接口或配置、我们有什么需要澄清的吗?

    此致、

    瑞安